|
545 results found.
|
Renscan5 5-Achs-Scan-Technologie für ultraschnelle Messungen auf Koordinatenmessgeräten ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit.http://www.renishaw.de/renscan5
REVO® 5-Achsen-Messsystem Revolutionärer Messkopf und Messtastersystem zur Maximierung des Messdurchsatzes auf Koordinatenmessgeräten, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung höchster Systemgenauigkeit. [15 kB] Tasteroptionen Renishaw bietet ein umfassendes Angebot an Taster für alle Messaufgaben. [11 kB] REVO™ gewinnt an Fahrt REVO™ KMG Luft- und Raumfahrtindustrie Automobilindustrie Koordinatenmessgerätes [19 kB] REVO® SFP1 Rauheitsmesstaster The REVO SFP1 sensor enables automated inspection of surface finish, fully integrated with part geometry measurement. [13 kB] REVO® 5-Achsen Messanwendungen REVO® 5-Achsen Messanwendungen Diese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der Übersetzungsfunktion von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für dieseDienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns geprüft wurde. Wenn... [12 kB] REVO® schnellere Kalibrierung REVO® schnellere Kalibrierung Diese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der Übersetzungsfunktion von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für dieseDienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns geprüft wurde. Wenn... [9 kB] REVO® RSP3 Scanning-Messtaster REVO® RSP3 Scanning-Messtaster Diese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der Übersetzungsfunktion von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für dieseDienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns geprüft wurde. Wenn... [10 kB] REVO® RSP2 Scanning-Messtaster REVO® RSP2 Scanning-Messtaster Diese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der Übersetzungsfunktion von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für dieseDienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns geprüft wurde. Wenn... [10 kB] REVO® Messung von Ventilsitzen und Ventilführungen REVO® Messung von Ventilsitzen und Ventilführungen Diese Seite steht derzeit nicht in Ihrer Sprache zur Verfügung. Mittels der Übersetzungsfunktion von Google kann Ihnen eine automatische Übersetzung angezeigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir keinerlei Verantwortung für dieseDienstleistung tragen und die Übersetzung auch nicht von uns... [9 kB] Neuer Messtaster ermöglicht eine vollautomatische Messung der Rauheit auf Koordinatenmessgeräten (KMGs) Renishaw hat sein revolutionäres REVO® 5-Achsen-Mess-System um eine neue Messtasteroption erweitert, mit der jetzt zum ersten Mal eine in die KMG-Messroutine vollintegrierte Rauheitsmessung ermöglicht wird. Mit einer Messleistung von 6,3 bis 0,05 Ra ist der SFP1 derzeit einzigartig und macht den Einsatz von handgeführten Messgeräten oder das Umlagern des Teils auf kostspielige Spezialmaschinen überflüssig. [17 kB] Softwareoptionen Renishaws neue MODUS Mess-Software bietet eine leistungsfähige Plattform für berührend schaltende, scannende und die 5-Achsen-Messtechnik. [12 kB] TURBOCAM - Fünf-Achsen-Champions Der Renishaw Kunde TURBOCAM International hat sich auf die 5-Achsen-Bearbeitung von Turbomaschinen-Komponenten spezialisiert — Impeller, Schaufeln und Blisks; einige der komplexesten und anspruchsvollsten Formen in der Industrie. [14 kB] MODUS™ Mess-Software Mit einer vollständigen Unterstützung aller Messtaster, einschließlich des bewährten REVO™ Systems, bietet MODUS™ eine leistungsstarke Plattform für die 5-Achsen-Messtechnik. [15 kB]
Benutzerhandbuch: REVO® Benutzerhandbuch - Revolutionärer Messkopf und Messtastersystem zur Maximierung des Messdurchsatzes auf Koordinatenmessgeräten, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung höchster Systemgenauigkeit. [14.37 MB] Benutzerhandbuch: PH20 Die im neuen PH20 Schaltkopf verwendete Technologie wurde für das preisgekrönte REVO® Mess-System entwickelt und bietet die einzigartige ‘Head touch’-Methode (Kopfantastung) für schnelle Messungen sowie schnelle unbegrenzte 5-Achsen-Positionierungen und garantiert damit einen optimalen Zugang zu Werkstückmerkmalen. [860 kB] Anwenderbericht: Renscan5™ Nachrüstung bei GE Oil & Gas „Erheblich verkürzte Inspektionszeiten und die Fähigkeit zur Formmessung – REVO® eröffnet neue Möglichkeiten“ GE Oil & Gas in Florenz, Italien hat unter Verwendung eines Nachrüstsystems von Renishaw die Leistung eines DEA Global KMGs deutlich gesteigert. Es werden nun viel höhere Datenerfassungsraten erzielt und Forma [38 kB] Broschüre: REVO SFP1-Rauheitsmesstaster Vollautomatische Bestimmung der Rauheit auf Ihrem Koordinatenmessgerät (KMG) Bisher wurden bei der Bestimmung von Rauheit Sensoren verwendet, welche manuell platziert bzw. in der Hand gehalten werden mussten, oder das Bauteil musste zu einem ausschließlich für diese Anwendung bestimmten Messgerät gebracht werden. Mit [0.91 MB] Anwenderbericht: Alutec - Lohnendes Update Der Aluminiumgießer Alutec in Fürth wollte die Zuverlässigkeit der Messergebnisse und die Messgeschwindigkeit seiner Koordinatenmessmaschine(KMM) umfassend verbessern. Renishaw überzeugte mit einem Komplettservice. Die Spezialisten aus Pliezhausen haben innerhalb kürzester Zeit die KMM durch Austausch wesentlicher El [2.76 MB] Anwenderbericht: Alutec - Lohnendes Update Der Aluminiumgießer Alutec in Fürth wollte die Zuverlässigkeit der Messergebnisse und die Messgeschwindigkeit seiner Koordinatenmessmaschine(KMM) umfassend verbessern. Renishaw überzeugte mit einem Komplettservice. Die Spezialisten aus Pliezhausen haben innerhalb kürzester Zeit die KMM durch Austausch wesentlicher Ele [83 kB] White Paper: Erschließen Sie das versteckte Potenzial Ihrer KMGs Mess-Systeme sind für Fertigungsunternehmen äußerst wichtig, da sie wesentliche Informationen zur Steuerung von Prozessen und Überprüfung von Produkten liefern. Mit älteren Koordinatenmessgeräten (KMGs) kann es zu Engpässen kommen, wenn diese nicht mit den ständig wechselnden Messanforderungen Schritt halten können. Da [1.67 MB] Neuigkeiten: Renishaw von Gildemeister als Lieferant des Jahres 2009 ausgezeichnet Im Rahmen des 10. Lieferantentags der Gildemeister AG in Pfronten wurde Renishaw als Lieferant des Jahres 2009 in der Kategorie "Innovation" ausgezeichnet. Gerhard Lechner, Zentraler Einkaufsleiter und Prokurist, betonte in seiner Laudatio: „Innovation ist in diesem Unternehmen nicht nur im Logo getragen, sondern durch [54 kB]
REVOREVO scanning undercarriage leg - [800 x 251 pixels] [94 kB]
REVO gasket sweepscanREVO gasket sweepscan - [80 x 96 pixels] [4 kB]
- [180 x 217 pixels] [10 kB]
- [220 x 265 pixels] [20 kB]
REVOREVO, the first in a family of revolutionary measuring head and probe systems, shown here providing rapid inspection of a high-performance engine. - [100 x 133 pixels] [5 kB]
- [180 x 240 pixels] [17 kB]
- [540 x 720 pixels] [47 kB]
- [2400 x 3199 pixels] [4.51 MB]
|
|