Retrofit Renishaw Trasformate la vostra CMM con una soluzione completa di retrofit fornita e supportata da Renishaw. [11 kB] Renishaw at Control 2009 - new CMM retrofit service Renishaw will be announcing a series of major new initiatives at Control 2009 (stand 3304, hall 3), including its first CMM retrofit service, its first metrology software, a new surface finish probe and a range of new optical encoders including a fine-pitch absolute encoder with ground-breaking specifications. [13 kB] Controlli I controlli Renishaw UCC ottimizzano l'interfacciamento tra CMM e tastatore per migliorare la produttività e l'accuratezza delle misure. Il controllo flessibile rappresenta la scelta ideale sia per la prima installazione sia per un retrofit su una vasta gamma di CMM, per misurare in maniera rapida e accurata per punti o in scansione. [13 kB] MODUS™, il nuovo software per macchine di misura, sfrutta al massimo la potenza dei 5 assi Un nuovo e potente software metrologico affianca l’innovativa testa a 5 assi REVO™ e il controllo universale UCC2: un pacchetto di retrofit per macchine di misura completo di tutto, ora direttamente da Renishaw. Renishaw è orgogliosa di presentare MODUS™, il nuovo software per macchine di misura: il tassello che completa il quadro e le permette di fornire e supportare direttamente un pacchetto di retrofit completo. MODUS gestisce l'intera gamma di sensori Renishaw, incluso REVO™, e crea una pote [18 kB] Retrofit UCC Renishaw's UCC control solution has been available for several years and in that time has evolved to provide unrivalled versatility in both touch trigger probing, scanning and high speed scanning applications. Renishaw controllers, Servo Power Amplifiers and the Joystick unit, have proved a highly successful retrofit solution. To maintain a high level of support and service Renishaw has trained and certified UCC retrofitters across the globe. [8 kB] In primo piano alla EMO2009 i modi migliori di sfruttare le macchine utensili e di misura Le nuove sonde a contatto e il nuovo software di tastatura per aumentare l’automazione a bordo macchina, migliorare il controllo di processo e permettere verifica avanzata di pezzi in macchina sono stati i pezzi forti sullo stand Renishaw alla EMO di Milano. I visitatori hanno anche potuto conoscere il servizio di retrofit Renishaw per macchine di misura Per i professionisti della verifica delle macchine utensili era presente il nuovo ballbar senza fili QC20-W [24 kB] Elementi e opzioni di retrofit Renishaw è in grado di offrire soluzioni tecnologiche che coprono ogni aspetto dell'aggiornamento di una macchina di misura, inclusi sensori, controlli e software di metrologia. [12 kB] Siete in acque turbolente? Mantenersi a galla in questo periodo di crisi economica è difficile. Renishaw è in grado di fornire soluzioni utili e accessibili per aumentare la produttività della vostra impresa. Possiamo aiutarvi a trovare il modo di lavorare in maniera più produttiva. Le soluzioni Renishaw per l'automazione dei processi consentono di ridurre significativamente i costi operativi, SENZA richiedere costosi investimenti per l'acquisto di nuove attrezzature. [13 kB] Le vostre CMM navigano in cattive acque? Le vostre CMM sono un collo di bottiglia che tiene persone e capitali fermi in attesa dei risultati delle misure? Un aggiornamento delle CMM con un sistema Renishaw potrebbe essere il vostro salvagente. [10 kB] Opzioni del controllo La serie di controlli universali UCC per machine di misura di Renishaw affianca al miglior controllo di movimento la completa integrazione di tutti i sensori Renishaw disponibili oggi e domani. [9 kB] Software metrologico MODUS™ MODUS™ offre il supporto completo per l'intera gamma di sensori, incluso REVO™, e crea una potente piattaforma per la misura a 5 assi. [12 kB]
Casistica: John Deere Un aumento della produzione di veicoli per usi edili e forestali presso lo stabilimento John Deere di Davenport, Iowa, USA, ha messo l’azienda di fronte alla necessità di aumentare la capacità di verifica dei componenti. Per riuscire in questa sfida, che includeva l’introduzione della misura di pezzi molto grandi, si è [74 kB] Comunicato stampa: Renishaw ad Affidabilità & Tecnologie 2009 Ad Affidabilità & Tecnologie 2009, presso Lingotto Fiere, a Torino il 7 e 8 aprile, Renishaw, leader mondiale della misura, presenterà sul suo stand (numero 111A) il suo nuovo servizio di retrofit su macchine di misura e la sua nuova rivoluzionaria tecnologia per effettuare scansioni a cinque assi su macchina di misura [29 kB] Casistica: Pacchetto di retrofit Renscan5™ installato presso GE Oil and Gas La sede fiorentina di GE Oil and Gas ha alzato il livello di prestazione di una macchina di misura DEA Global grazie all'installazione di un sistema di retrofit Renishaw, che ha velocizzato il processo di acquisizione dati e ha reso possibile l'analisi delle forme, una funzione fino ad oggi impraticabile su quella macc [37 kB] Comunicato stampa: Renishaw ad Affidabilità & Tecnologie 2009 Ad Affidabilità & Tecnologie 2009, presso Lingotto Fiere, a Torino il 7 e 8 aprile, Renishaw, leader mondiale della misura, presenterà sul suo stand (numero 111A) il suo nuovo servizio di retrofit su macchine di misura e la sua nuova rivoluzionaria tecnologia per effettuare scansioni a cinque assi su macchina di misura [412 kB] Casistica: Pacchetto di retrofit Renscan5™ installato presso GE Oil and Gas La sede fiorentina di GE Oil and Gas ha alzato il livello di prestazione di una macchina di misura DEA Global grazie all'installazione di un sistema di retrofit Renishaw, che ha velocizzato il processo di acquisizione dati e ha reso possibile l'analisi delle forme, una funzione fino ad oggi impraticabile su quella macc [232 kB] Comunicato stampa: La nuova testa PH20 Renishaw lancia un altro prodotto innovativo, che cambierà le prestazioni di un'ampia gamma di macchine di misura a coordinate. La nuova testa PH20 sfrutta la tecnologia sviluppata per il noto sistema di misura REVO®, e può offrire un esclusivo metodo di misura rapida a contatto, con posizionamenti veloci e continui su [66 kB] Comunicato stampa - Renishaw alla EMO 2009 Le nuove sonde a contatto e il nuovo software di tastatura per aumentare l’automazione a bordo macchina, migliorare il controllo di processo e permettere verifica avanzata di pezzi in macchina saranno i pezzi forti sullo stand Renishaw alla EMO di Milano. I visitatori potranno anche conoscere meglio il servizio di retr [81 kB] Comunicato stampa: La nuova testa PH20 Renishaw lancia un altro prodotto innovativo, che cambierà le prestazioni di un'ampia gamma di macchine di misura a coordinate. La nuova testa PH20 sfrutta la tecnologia sviluppata per il noto sistema di misura REVO®, e può offrire un esclusivo metodo di misura rapida a contatto, con posizionamenti veloci e continui su [370 kB]
Renishaw retrofit logoLogo for Renishaw's CMM retrofit service. - [140 x 23 pixels] [2 kB]
- [160 x 27 pixels] [31 kB]
Affidabilità & Tecnologie 2009Ad Affidabilità & Tecnologie 2009, presso Lingotto Fiere, a Torino il 7 e 8 aprile, Renishaw, leader mondiale della misura, presenterà sul suo stand (numero 111A) il suo nuovo servizio di retrofit su macchine di misura e la sua nuova rivoluzionaria tecnologia per effettuare scansioni a cinque assi su macchina di misura - [180 x 128 pixels] [9 kB]
- [1024 x 728 pixels] [442 kB]
Renishaw retrofit controller cabinetRenishaw CMM retrofits feature an integrated cabinet for the controller and power amplifiers, with plug-and-play connections to the CMM's existing umbilical cable. - [180 x 230 pixels] [7 kB]
John Deere case study image‘Christine’ has been given a new lease of life by the Renishaw retrofit- [100 x 150 pixels] [4 kB]
- [120 x 180 pixels] [5 kB]
- [540 x 810 pixels] [35 kB]
CMM retrofit elementsElements of a Renishaw CMM retrofit, including controller, software, sensors and accessories. - [80 x 84 pixels] [2 kB]
- [180 x 189 pixels] [5 kB]
- [270 x 284 pixels] [10 kB]
- [500 x 662 pixels] [31 kB]
- [540 x 567 pixels] [23 kB]
- [900 x 946 pixels] [49 kB]
- [1200 x 1261 pixels] [94 kB]
CMM retrofit elementsElements of a Renishaw CMM retrofit including controller, software, sensors and accessories. - [50 x 46 pixels] [2 kB]
- [180 x 164 pixels] [6 kB]
CMM retrofit elementsElements of a Renishaw CMM retrofit, including controller, software, sensors and accessories. - [760 x 220 pixels] [98 kB]
CMM retrofit elementsElements of a Renishaw CMM retrofit, including controller, software, sensors and accessories. SAME DEUTZ-FAHR, Lamborghini tractor bonnet badgeLamborghini saves €150K a year with Renishaw tool breakage detection systems After the retrofit of Renishaw TRS2 tool recognition systems, SAME DEUTZ-FAHR, manufacturer of Lamborghini, SAME and DEUTZ-FAHR tractors, has seen a dramatic reduction in the time for essential but non-productive tool checking on four Mazak - [80 x 76 pixels] [5 kB]
- [140 x 91 pixels] [3 kB]
- [180 x 117 pixels] [4 kB]
- [3008 x 1960 pixels] [1.98 MB]
SAME DEUTZ-FAHR, Lamborghini checking toolLamborghini saves €150K a year with Renishaw tool breakage detection systems After the retrofit of Renishaw TRS2 tool recognition systems, SAME DEUTZ-FAHR, manufacturer of Lamborghini, SAME and DEUTZ-FAHR tractors, has seen a dramatic reduction in the time for essential but non-productive tool checking on four Mazak - [140 x 94 pixels] [4 kB]
- [180 x 120 pixels] [5 kB]
- [3872 x 2592 pixels] [3.48 MB]
SAME DEUTZ-FAHR, Lamborghini tractors at factoryLamborghini saves €150K a year with Renishaw tool breakage detection systems After the retrofit of Renishaw TRS2 tool recognition systems, SAME DEUTZ-FAHR, manufacturer of Lamborghini, SAME and DEUTZ-FAHR tractors, has seen a dramatic reduction in the time for essential but non-productive tool checking on four Mazak - [140 x 94 pixels] [3 kB]
- [180 x 120 pixels] [4 kB]
- [3872 x 2592 pixels] [1.30 MB]
SAME DEUTZ-FAHR, tractor Lamborghini circulando por lava.Después del retrofit con sistemas de detección Renishaw TRS2, SAME DEUTZ-FAHR, fabricante de Lamborghini, SAME y tractores DEUTZ-FAHR, han visto una reducción drástica en el tiempo de una esencial pero no productiva medición de herramienta en cuatro células Mazak FMS. - [50 x 41 pixels] [4 kB]
- [140 x 94 pixels] [3 kB]
- [180 x 120 pixels] [5 kB]
- [220 x 147 pixels] [7 kB]
- [2717 x 1816 pixels] [2.67 MB]
SAME DEUTZ-FAHR – Lamborghini, Luigi Galimberti on machineAfter the retrofit of Renishaw TRS2 tool recognition systems, SAME DEUTZ-FAHR, manufacturer of Lamborghini, SAME and DEUTZ-FAHR tractors, has seen a dramatic reduction in the time for essential but non-productive tool checking on four Mazak FMS cells. Lamborghini is a brand that symbolises Italian passion in the - [140 x 94 pixels] [4 kB]
- [180 x 120 pixels] [5 kB]
- [3872 x 2592 pixels] [3.67 MB]
|
|