|
514 results found.
|
Renscan5™ により、革新的な高速 5 軸計測が実現しました。http://www.renishaw.co.jp/renscan5
REVO™ 革命的なこのヘッド・プローブシステムは、最高の精度を維持しながら三次元測定機の生産性を最大限発揮できるよう設計されています。 [16 kB] 一層進歩した REVO™ 三次元測定機での高精度、超高速 5 軸スキャニング計測を可能にする高性能の新技術Renscan5™ と、革命的なダイナミック計測ヘッド・プローブシステムシリーズの第一弾、REVO™ は、いずれもスキャニングシステムの業界標準を塗りかえる製品です。 [15 kB] センサーオプション Renishaw offers an unparalleled range of sensors suitesd to all measurement tasks. [15 kB] Renscan5™ CD のリクエスト Renscan5™ CD のリクエスト ページコンテンツ ダウンロード 各国事務所へのお問い合わせ オンラインでのお問い合わせ お問い合わせ 詳細 や 価格 についてのお問い合わせは、オンラインでお寄せ下さい。直接コンタクトをご希望の場合は、 現地レニショーオフィス までご連絡ください。 ドキュメントとダウンロード CMM すべて | その他のオプション レニショーに連絡 世界のオフィス オンラインフォーム 価格のお問い合わせ 詳細について テクニカルサポート 共有する ツイートする フェースブックで共有する Del.icio.us に保存 友人に電子メールを送る [9 kB] 測定システムのレトロフィットにより、検査時間を短縮し、世界的な製造会社として新規事業を獲得 英国を本拠地とする Future Advanced Manufacture(Future AM)社は、米国から新しい推進システム向けのチタンブレード製造契約を獲得したことを受け、検証プロセスを改善する目的でレニショーの REVO® 5 軸計測ヘッドとプローブシステムに投資を行いました。 その結果、精度および効率が向上し、今回のプロジェクトを成功することができました。また、新しい事業の開拓に繋がり、既存の顧客の間でも精度に関する名声を確立することができました。 [30 kB] 高速での高精度測定 スペイン、マドリッドを拠点とし、航空産業と防衛産業向けの複雑なパーツの製造を専門とする高精度エンジニアリング企業は、レニショー REVO® 5軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。これにより、検査時間を 5 分の1近くまで短縮し、高容量の CNC 工作機械に匹敵するスピードで品質管理と検査を行うことができるようになりました。 [23 kB] Renishaw highlights the need for speed at Control 2008 Renishaw is focusing on speed of measurement and manufacture at Control 2008 (Hall 3 Stand 3304), with products that will help businesses to manufacture profitably, by reducing process times and minimising the cost of poor quality for a wide range of machining and measurement applications. [14 kB] ソフトウェアオプション Renishaw's new MODUS metrology software provides a powerful platform for touch-trigger, scanning and 5-axis measurement. [16 kB] Success for Olympic bobsleigh Success for Olympic bobsleigh 現在、このページはご希望の言語でご利用いただけません。 Google 翻訳を使用すると 自動翻訳 でページを表示できます。 弊社はこのサービスの提供に責任を持たず、翻訳結果を弊社でチェックすることはありません。 さらにサポートをご希望の場合は、弊社まで お問い合わせ ください。 ページコンテンツ ダウンロード 各国事務所へのお問い合わせ オンラインでのお問い合わせ When reigning Olympic women’s two-man bobsleigh champion Sandra Kiriasis issued an... [16 kB] Renishaw wins two prestigious awards at leading international event At the prestigious MWP Awards Dinner held in Birmingham, UK, on 22nd April, Renishaw plc was honoured with two awards for product excellence. The awards, which are often referred to as the UK metalworking industry’s ‘Oscars’, were achieved against strong competition, with entry open to any worldwide manufacturer with a UK representative. Winners were selected by a panel of eleven independent judges allied to manufacturing industry. [16 kB] レトロフィットオプション Renishaw provides state-of-the-art technology in all aspects of a CMM upgrade, including sensors, controller and metrology software. [17 kB] Renscan5™ Renscan5™ により、革新的な高速 5 軸計測が実現しました。 [15 kB] SPA2 SPA2 現在、このページはご希望の言語でご利用いただけません。 Google 翻訳を使用すると 自動翻訳 でページを表示できます。 弊社はこのサービスの提供に責任を持たず、翻訳結果を弊社でチェックすることはありません。 さらにサポートをご希望の場合は、弊社まで お問い合わせ ください。 ページコンテンツ ダウンロード 各国事務所へのお問い合わせ オンラインでのお問い合わせ The SPA 2 is a 4-channel digital servo power amplifier with an integral power supply. About SPA2-2 SPA2-2... [13 kB]
(IN109) ケーススタディ: Escribano - 高速での高精度測定 スペイン、マドリッドを拠点とし、航空産業と防衛産業向けの複雑なパーツの製造を専門とする精密エンジニアリング企業は、レニショー REVO® 5 軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。これにより、検査時間を 5 分の一近くまで短縮し、大容量の CNC 工作機械に匹敵するスピードで品質管理と検査を行うことができるようになりました。 [719 kB] ケーススタディ:高速での高精度測定 スペイン、マドリッドを拠点とし、航空産業と防衛産業向けの複雑なパーツの製造を専門とする高精度エンジニアリング企業は、レニショー REVO® 5軸計測ヘッドとプローブシステムを採用しました。 これにより、検査時間を 5 分の一近くまで短縮し、大容量の CNC 工作機械に匹敵するスピードで品質管理と検査を行うことができるようになりました。 [40 kB] ニュースリリース: 最新5軸ヘッド 三次元測定機タッチトリガープローブ用 三次元測定機(CMM)の測定性能を刷新するレニショーの新たな計測技術を紹介いたします。 新製品PH20プローブヘッドは、これまで数々の賞を受賞したREVO® 計測システムで培われた技術を元に設計され、独自の高速タッチトリガー測定「ヘッドタッチ」と、高速無段階の位置決め可能な5軸回転機能を備えています。 また、コンパクトなデザインのため、新しいCMM だけでなく、タッチトリガープローブを搭載した既存のCMM のレトロフィットにも最適です。 [29 kB] カタログ: PH20 - 新登場の5軸タッチトリガーシステム PH20は、三次元測定機(CMM)のパフォーマンスを変えるレニショーの革新的技術を搭載した、もう一つの測定システムです。数々の賞を受賞したREVO®計測システムで培われた5軸技術が、あらゆるサイズのCMMに初めて搭載できるようになりました。 [348 kB] ニュースリリース: JIMTOF 2008 におけるレニショースタンド レニショーは、JIMTOF 2008 では生産のスピードに焦点を当て、様々な機械加工や測定アプリケーションにおいて、加工プロセスの時間短縮や不良品コストの低減により、生産収益性の向上に役立つ各種の新製品を紹介します。JIMTOF 2008 は、10 月 30 日から 11 月 4 日まで東京ビッグサイトで開催されます。レニショーのスタンドは、西ホール 3 のスタンド W3040 です。 [29 kB] ニュースリリース: JIMTOF 2008 におけるレニショースタンド レニショーは、JIMTOF 2008 では生産のスピードに焦点を当て、様々な機械加工や測定アプリケーションにおいて、加工プロセスの時間短縮や不良品コストの低減により、生産収益性の向上に役立つ各種の新製品を紹介します。JIMTOF 2008 は、10 月 30 日から 11 月 4 日まで東京ビッグサイトで開催されます。レニショーのスタンドは、西ホール 3 のスタンド W3040 です。 [188 kB]
REVOREVO scanning undercarriage leg - [800 x 251 pixels] [94 kB]
REVOREVO, the first in a family of revolutionary measuring head and probe systems, shown here providing rapid inspection of a high-performance engine. - [100 x 133 pixels] [5 kB]
- [180 x 240 pixels] [17 kB]
- [540 x 720 pixels] [47 kB]
- [2400 x 3199 pixels] [4.51 MB]
CAD REVO®CAD REVO® wireframe - [120 x 160 pixels] [7 kB]
- [180 x 240 pixels] [14 kB]
- [1200 x 1600 pixels] [1.34 MB]
REVOREVO, the first in a family of revolutionary measuring head and probe systems, shown here providing rapid inspection of a high-performance engine. - [240 x 144 pixels] [34 kB]
REVO® surface finish probeREVO® surface finish probe, offering fully integrated surface finish measurement within a CMM program. Using passive infinite rotational adjustment the probe can be orientated to allow the measurement of a surface at any angle and is suitable for a range of applications, including plain surfaces, bores and bosses. - [50 x 50 pixels] [23 kB]
- [140 x 93 pixels] [4 kB]
- [180 x 120 pixels] [6 kB]
- [4308 x 2863 pixels] [5.13 MB]
REVO CalibrationREVO Calibration image - [180 x 293 pixels] [5 kB]
- [3044 x 4961 pixels] [841 kB]
REVO gasket sweepscanREVO gasket sweepscan - [80 x 96 pixels] [4 kB]
- [180 x 217 pixels] [10 kB]
- [220 x 265 pixels] [20 kB]
|
|