|
13 results found.
|
设备注册表 请注册您的Renishaw校准设备,了解最新技术信息和发展。 [13 kB] 激光干涉仪系统 Renishaw的激光干涉仪系统可对机床、坐标测量机 (CMM) 及其他位置精度要求关键的运动系统进行全面的精度评估。 [13 kB] QC20-W球杆仪附件 采用以下附件可以增强QC20-W系统的功能: 校准规、360°车床适配器、小圆组件、VTL适配器。 [11 kB] 支持QC10的附件 采用以下附件可以增强QC10系统的功能: 校准规、360°车床适配器、小圆组件、VTL适配器。 [12 kB] QC10球杆仪系统 QC10球杆仪系统 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 自动1991年以来,Renishaw的QC10伸缩式球杆仪已被公为为最佳、最实用的快速评估机床综合位置性能的方法。 如今,它已被全球数以千计的用户广泛采用,用户群包括最大的机床制造商、最终用户和服务公司。 自2009年10月起,QC10球杆仪系统将被 QC20-W无线球杆仪系统 正式取代。 QC10支持 Renishaw承诺一如既往地为所有QC10系统用户提供支持。 我们将按照既定政策继续为所有QC10球杆仪提供若干年的全面服务、重新校准及维修(包括工厂保修的换修装置)。... [12 kB] ML10测量系统 自1988年推出以来,ML10激光测量系统(ML10激光干涉仪和EC10环境补偿单元)一直代表着机床、坐标测量机 (CMM) 及其他位置运动要求关键的系统精度校准的最高水准。 [13 kB] RX10回转轴校准 鉴于回转轴精度的重要性,最近地国家和国际标准均制定了严格的回转轴测量规范。 [14 kB] 伸缩式球杆仪系统 伸缩式球杆仪系统 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 今天,有一种仪器被全球公认为最实用、最方便和测试内容最全面的评估数控机床轮廓精度的工具,那就是伸缩式球杆仪。 请不要将这种伸缩式球杆仪与用于坐标测量机 (CMM) 校准的固定长度的空间精度校准规相混淆。它按照公认的国际标准(如ISO、ASME等)对数控机床的定位性能进行简单、快捷的检测,允许用户对机床性能进行基准测试及追踪机床性能,并在需要维护时快速诊断出机床存在的问题。 对机床定期进行球杆仪测试有助于 确保数控机床一次性加工出合格零件 减少机床停机时间、降低废品率和检测成本... [16 kB] 测试理论及实践 测试理论及实践 网页内容 下载 致电当地的办事处 在线联系我们 球杆仪测试之所以广受欢迎,缘于测试本身简单易行、设定简单、使用便捷,而且测试报告可向操作者提供大量有用信息。 现在,您可以看到Renishaw如何将这些特性融入QC20-W,提供更多的功能和更简单的测试程序。 测试原理是什么? 理论上,如果在数控机床上编程跟踪圆轨迹而且机器定位性能为理想状态,则实际圆会与设定圆吻合。在实践中,机器几何尺寸中的很多因素、控制系统及磨损都可能造成测试圆半径及其形状偏离设定圆。 如果您能精确测量实际的圆轨迹,并将其与设定轨迹进行比较,则将获得机器精度的测量值。... [17 kB] 服务、维修与重新校准 Renishaw提供各种系统和组件的维修、升级与重新校准服务,实现持续的性能保证,使您达到质量保证要求。 [12 kB] XL-80激光测量系统 新型Renishaw XL-80激光测量系统为坐标测量机和机床等运动系统提供高性能精度校准。 [14 kB] QC10系统软件 QC10球杆仪可以采集数据,而Ballbar 5软件则为用户提供更有价值的信息。Ballbar 5软件包与Windows®兼容,可对机床性能进行分析。 与QC10球杆仪一样,Ballbar 5软件功能强大,使用方便。 Windows界面和循序渐进的操作说明意味着您在几分钟之内就可以使用系统。 [18 kB]
|
|